This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:输入大容量电容器问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681172/tps53318-input-bulk-cap-concern

器件型号:TPS53318

您好专家、

我的客户希望在其应用中应用1*0.1uF MLCC+1*22uF MLCC+2*15uF POSCAP。 条件如下所示。 基于此输入电容组合、我们的控制环路中是否存在问题? 非常感谢!!

条件:

Vin=12V、Vout=5V、Imax=3.84A、TDC =2.688A、Fsw=500kHz

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、
    输入电容需要考虑三个主要点。
    您需要确保它们能够处理 RMS 纹波电流。 最坏的情况是 Iout/2。
    2.您需要确保输入电压纹波是可接受的。
    3.您需要使输入电容器尽可能靠近 IC。
    我会使用1*0.1uF MLCC+2*22uF MLCC+1*15uF POSCAP,但我认为3.84A 输出可以使用1*0.1uF MLCC+1*22uF MLCC+2*15uF POSCAP。 这实际上取决于您的纹波要求和 POSCAP 的 ESR。