This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702A:CT 的最小/最大值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681314/tl7702a-min-max-value-of-ct

器件型号:TL7702A

您好!

您能否向我展示 CT 的最小值/最大值以供参考?

我们不需要保证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    10µF 的数据表建议最大 CT ot T Ü V。 但100µF 到1 μ s 似乎也是可能的:

    www.ti.com/lit/an/slvae04/slvae04.pdf

    Kai