This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A "挂起"处于锁定状态、完全不充电。

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714948/bq25703a-bq25703a-hangs-in-some-locked-state-and-doesn-t-charge-at-all

器件型号:BQ25703A

尊敬的工程师!

在我的设计中、BQ25703A 用于为1S 锂离子电池组(3.6V、4000mAh)充电。

该充电器由6 VAC 3瓦发电机(自行车发电机)供电。 由两个3瓦齐纳二极管组成的双向电压削波器将来自测力计的输入电压削波至+/- 30V。 在双向削波器级之后、有一个额定电压为40伏的桥式整流器、此整流器具有470uF 低 ESR 滤波电容器和由3 W 齐纳二极管构成的20V 单向削波器。

正如预期的那样、此电源的性能在很大程度上取决于自行车速度。

微控制器会观察 BQ25703A 的 CHRG_OK 输出、当其置为高电平时、微控制器会通过 I2C 总线发送充电使能命令。

当从测力输出足够的功率时、电池正在充电。

当自行车速度过低时、由发电机产生的电压下降、BQ25703A 停止充电过程。

我们有200多辆自行车在两个多月内测试了该解决方案、它运行良好、但我们发现在极少数情况下、BQ25703A 在无法充电时进入某种奇怪的状态。

它接受 I2C 命令、但无法开始充电。 然后、我们需要移除电池组并将其放回。 之后工作正常。

我有两个问题:

-这是一种已知的行为吗?

-我可以通过 I2C 总线向 BQ25703A 发送什么来使其脱离这个奇怪的状态?

请您提供帮助。

此致、

SEBALOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebalos、

    您是否有在所有运行条件下发送到充电器的所有寄存器写入的列表?  

    当您看到这种情况时、您是否还会获得充电器的寄存器读数?

    我们需要确认这一点、以验证是否有其他东西未写入充电器、从而强制 BATFET (外部 PMOS)关闭或以其他方式禁用充电。

    此致、

    Joel H  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    当我检测到 CHRG_OK 置为高电平时、我只对两个寄存器进行写入(16位访问、LSB 在前):
    ChargeOption0 ()寄存器(addr = 0x00)值设置为0x820e。
    ChargeCurrent ()寄存器(addr = 0x02)根据自行车 GPS 速度设置为四个值之一。 这些值为:0x0100、0x0200、0x0300、0x0400。

    我既不访问任何其他寄存器(保留默认值)、也不读取任何内容。

    你有什么想法吗?

    此致、
    SEBALOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebalos、

    您是否有方法查看 VBUS、VSYS、VBAT 上的电压以及流入充电器的电流?

    此外、如果您可以读取充电器的状态、则有助于查看充电器是否处于深度 DPM 状态、从而使电池由于缺少输入电源而放电到系统中。 VINDPM 和 INDPM 都可以强制充电器降低充电电流。

    您的测试条件是否与您测试过的所有器件等效?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我仍在处理这个问题。 遗憾的是、我需要在硬件中添加额外的电路、以便能够记录电压和电流。 这就是我尚未提供所需信息的原因。

    我会告诉你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebalos、

    感谢您的告知。


    此致、
    Joel H