This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:关于软启动时间的一个问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681323/tps548d22-one-question-about-the-soft-start-time

器件型号:TPS548D22

您好!  

根据数据表、TPS548D22的软启动时间是固定的。 例如、如果 RMODE_LOW_=53.6k、TSS 将为3.6~5.2mS。

客户希望确认3.6~5.2mS 是否适用于所有更差的情况、例如温度、不同的输出电容器...

您能帮助确认吗?   

此外、RMODE 应使用1%电阻器、不会影响软启动时间、对吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    如您所见、数据表规格给出了3.6ms 的最小 SS 时间和5.2ms 的最大时间。 可在过热条件下保证。 请务必遵循第7.5.1.3.1节的建议、以延长 SS 时间。 另请使用1%电阻器。