This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电源路径管理功能的电池备份 IC

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680655/battery-backup-ic-with-power-path-management

主题中讨论的其他器件:TPS25940

你(们)好。

我将与健身物联网公司 ECOFIT Networks 取得联系。 我们正在规划下一个传感器、我们需要一些帮助。 我们希望在未连接到健身设备电源的情况下使用不可充电的锂原电池作为电源。 连接后、我们希望使用健身设备电源、除非电流消耗超过~100mA、此时我们希望为输入电流设置电容、其余电流来自备用电池。 我们已经了解了很多选择、但没有找到能满足我们需求的东西。 您能帮助我们满足我们的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您联系 E2E
    请分享一些更多详细信息、以便为您的应用找到合适的解决方案。
    健身设备电源的电压范围是多少? 和备用电池?
    我假设您不想将任何电流传递到锂电池侧、因为它是"不可充电"电池类型。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    当然可以。

    健身设备电源的电压范围是多少?

    健身设备的电源输出(我们的主电源)规格为4V 至10V 直流。 规格规定的电流限制为100mA。

    和备用电池?

    备用电池设置为 CR123A、这是一种额定电压为3V 的锂原电池、放电后会降至2V。

    我假设您不想将任何电流传递到锂电池侧、因为它是"不可充电"电池类型。

    是的、不可充电锂原电池。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    在健身设备的 OUT 电源路径上:遗憾的是、我们没有在10V 电源下具有100mA 范围内的有源电流限制器件。 TPS25921器件的最小电流限制从400mA 开始。
    在电池电源路径上:封闭的解决方案是 TPS25940器件、但请注意、最小工作电压为2.7V。
    请仔细查看这些器件、并告诉我是否合适、是否需要进一步澄清。

    此致、
    Rakesh