This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:降压/升压转换器的 Vin = Vout 时、行为是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678084/tps63001-what-is-the-behavior-when-vin-vout-for-buck-boost-converter

器件型号:TPS63001

您好!

我的电路板设计采用了 TPS63001降压/升压转换器、适用于电池应用。 它在便携式模式下从电池生成5V 电压。 但当连接 USB 时、它也会从 USB 电源产生5V 电压。

现在、我的问题是、当我从 USB 获得5V 输入并以5V 输出时、会出现什么行为?

内部开关将始终保持恒定?

这种情况有什么缺点?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    这是一款降压/升压转换器、专用于此类应用。 在开关方面,器件处于降压/升压运行状态,这意味着在降压模式和升压模式之间自动切换。
    请查看 数据表的第7.4.2节 www.ti.com/.../tps63001.pdf、如果您有其他问题、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的回复。  

    我在5V 输入和5V 输出下进行了一些测量。 我发现两侧开关(L1和 L2)都在开关! 这关系到我。 根据波形、L2引脚可达到7V、这是 L2引脚的绝对最大限制。 我们在该芯片上有一个电路板发生了故障。 我们不知道原因。 我怀疑这个芯片在这种情况下可能不起作用。

    有什么建议吗?

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    如果 Vin=5V 和 Vout=5V、则转换器处于降压/升压区域。 这意味着转换器在降压模式(L1开关)和升压模式(L2开关)之间切换。 降压/升压转换器实际上是为这种类型的应用而设计的

    需要考虑两个因素:
    -第一个 L1和 L2、并且很难测量探针的寄生以及迹线电感、这会产生比虎钳实际看到的更高的过冲
    第二,布局非常重要,布局很糟糕。 布线的寄生电感会在开关期间产生高过冲、最终可能损坏器件

    您能否发布您的原理图和布局?
    您能否检查芯片中的损坏发生在何处? (L1对地短路或 L2...等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、可以解决这个问题吗?