This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:固定输出电压版本

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036, TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680947/tps63036-fixed-vout-version

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件: TPS63031

大家好、

我的客户正在查看 TPS63036。

他看到有一个固定的输出电压版本(很可能是3.3V)、但我在任何地方都找不到它...

数据表中是否有拼写错误?

我发现 TPS63031与同一器件(从电气角度来看)不同、但引脚2引脚不同、封装也不同...

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    TPS63036没有固定输出版本。 这是数据表中的一个拼写错误、我们将在下一个版本中进行更新。
    TPS63031是固定版本、但与您注意到的封装不同。