This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:ReadReg 无响应

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677812/ccs-bq76pl455evm-readreg-no-response

器件型号:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 PL455读取一个寄存器。

使用命令:

nDev_ID = 0

Nread = ReadReg (nDev_ID、13、wTemp、1、0)

但我没有得到任何响应。

在 PL455的数据表中、寄存器为 R/W 和1个字节  

问题可能出在哪呢?

此致、

Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    可以与我分享原理图/连接吗?

    确保从电池侧为器件供电、并在通信之前唤醒器件。 看起来您也在使用自己的 API -如果您可以共享 ReadReg 函数的详细信息、这会有所帮助。

    同时确保 MCU 的波特率与 pl455的波特率相匹配。 PL455出厂默认为250kBaud。

    我建议在 TX/RX 引脚上放置一个逻辑分析仪来验证通信。 我使用了一个小 Saleae、它非常方便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    解决了!