This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 它是否具有 IC、可通过 PWM (频率或占空比)控制电压输出或以更高的效率进行编程?

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8704, DRV8703-Q1, DRV8701, TPL0401A-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720659/does-it-have-ic-can-control-voltage-output-by-pwm-frequency-or-duty-cycle-or-programming-with-higher-effericency

主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1DRV8704DRV8703-Q1DRV8701TPL0401A-10

大家好、因为我有一个新项目需要控制15-30V 的电压输出、它需要运行具有负载的电机、因此需要高电流消耗

电压输出控制器是 MCU,因此它只能是 PWM 频率、占空比或编码,它是否有任何 DCDC 转换器 IC 能够以极高的效率满足这一要求?  

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我们的直流/直流产品系列与电机驱动器产品系列是分离的。 我支持电机驱动器、因此我可能会有所帮助。

    如果您的驱动电流大于10A、您可能会对我们的栅极驱动器产品系列中的一款器件感兴趣。 您可能会对 DRV8701、DRV8702-Q1、DRV8703-Q1或 DRV8704感兴趣。 您还需要选择 MOSFET 来使用这些器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="James Lockridge19">Simon、您好!

    我们的直流/直流产品系列与电机驱动器产品系列是分离的。 我支持电机驱动器、因此我可能会有所帮助。

    如果您的驱动电流大于10A、您可能会对我们的栅极驱动器产品系列中的一款器件感兴趣。 可能会对 DRV8701、DRV8702-Q1、DRV8703-Q1或 DRV8704感兴趣。 您还需要选择 MOSFET 来使用这些器件。

    [/报价]

    尊敬的 James:

    感谢您的回答、实际上、我们的项目目的是使用更高和更低的输出电压来加快电机速度、因此我们更喜欢使用直流/直流转换器来实现该项目、是否有任何可能的理想 IC 可提供帮助? 感谢您的帮助!

    注意事项。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    很抱歉耽误你的时间。

    让我将此帖子分配给直流/直流转换器论坛、他们可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    是的、这是可能的。 您基本上需要从微控制器获取 PWM 控制信号、并在反馈节点中使用 RC 低通滤波器。 输入到运算放大器中的反馈节点中。 或者、您也可以使用类似的器件:TPL0401A-10

    如果您需要更多指导、请分享有关规格的更多详细信息、我会推荐更具体的内容。

    Sam