This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将2线对 PoE 转换为4线对 PoE

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681027/how-to-convert-a-2-pair-poe-to-a-4-pair-poe

您好!

我打算使用 PoE 将我的 Odroid xu4连接到 TPlink EAP110室外接入点、以便能够在更远的距离内无线访问我的 Odroid。 EAP110 Outdoor 需要4线对 PoE 输入、而由于 Odroid 和 EAP110 Outdoor 之间的5线滑块、我仅使用2线 PoE 电缆。 请参见下图。  

有人能告诉我可以使用什么设备将2线对 PoE 拆分为4线对 PoE 吗? 由于空间限制、因此需要小型设备。  

谢谢

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    在电力前景中、您可以将2条2线对接线短接在一起以获得4线对;遗憾的是、在 PoE 前景中、无法保证以太网电缆连接到 PD 时、它将成功进行检测和分类。 在这种情况下、注入器甚至无法为 PoE 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、感谢您的回复。 建议我使用滑块上的5线限制和 EAP110的4线对输入要求、将喷油器上的 POE 输出连接到 EAP110上的 POE 输入、如下所示。 它起作用。 解决了。 谢谢。