This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1、VPOS = 5.5V、VNEG =–5V

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680953/tps65131-q1-tps65131-q1-with-vpos-5-5-v-vneg-5-v

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65131

如果您有表5 (数据表 P20)设置的瞬态响应数据、请将其发送给我们。

TPS65131-Q1、VPOS = 5.5V、VNEG =–5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉

    对于这些输出电压、我没有可以共享的数据、但您可以查看此参考设计、该参考设计已关闭 :http://www.ti.com/tool/PMP9780

    此外、如果您想自行进行一些测试、可以使用 TPS65131 EVM。

    此致、
    Brigitte