This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722710/ucc27201-ucc27201

器件型号:UCC27201

UCC27201不能仅作为高侧驱动器运行而不使用低侧驱动器、有什么原因吗? 如果是、低侧(未使用)电路上应使用哪种类型的输入和/或输出端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我是 TI 的一名应用工程师、为该部件提供支持、并将解答您的问题。

    UCC27201只能作为高侧驱动器运行、而无需使用低侧驱动器通道。
    如果未使用 LI 输入、则应将其端接至接地端、并使 LO 输出保持未连接状态。

    仅使用高侧驱动器时需要考虑的一点是、HB-HS 电容器通过切换到接地的 HS 节点进行充电。 此时、HB 至 HS 电容器通过内部自举二极管从 VDD 充电。
    为了使 HB-HS 电容器保持充电状态、HS 节点必须在某个已知的开关周期切换到接地。 具有低侧 FET 可确保 HS 节点或半桥开关节点将一直切换至接地。

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。