This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:PG 端子的电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681028/tps54525-vol-of-pg-terminal

器件型号:TPS54525

你(们)好

我收到了客户关于 TPS54525的问题。
您能告诉我 PG 端子的 VOL (低电平输出电压)吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 PG 应该为低电平时、通过打开集成 FET 将其连接到 GND。 如果上拉电阻器设置良好(25kΩ Ω 至150kΩ Ω)、VOL 几乎为0V。