This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780+UCC24612+TPS25740B 查看原理图和布局

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28780, TPS25740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722182/ucc28780-ucc28780-ucc24612-tps25740b-review-schematic-and-layout

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC24612TPS25740B

尊敬的:


我们的客户将 UCC28780、UCC24612和 TPS25740B 用于65W Type-C 应用

可以帮助 我建议 原理图和布局、如下所示。

原理图:

变压器设计信息:

Lm= 65uH、Lk=2uH

匝数比=> NP:NS:Nax1:Nax2:NA=28:4:4:9:4

e2e.ti.com/.../0523.ACF-65W-Type_2D00_C.pdf

布局:

e2e.ti.com/.../BU651.011A1_2B00_BU651.012A1_2B00_BU651.013A1.pcb

如有任何疑问、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您关注 TI 产品系列。
    您能否分享您的系统规格? 我还想向您介绍下面的 UCC28780设计计算器链接:
    www.ti.com/.../sluc644

    我无法打开.PCB 文件、您能否共享 PDF 或 Gerber 文件版本的文件。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我们将通过电子邮件解决此问题、因为这样的特定设计审查可能会更加复杂。

    Eric