This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:过流占空比

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722369/tps40210-overcurrent-duty-cycle

器件型号:TPS40210

你(们)好

在 TPS 40210的数据表中、规定过流占空比=最大2%。
该占空比是什么意思?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    占空比不是开关的占空比。 它是器件启动进入短路或过流状态时的工作占空比。 这意味着器件仅切换2%。 实际时间将取决于 SS 电容器的值。

    谢谢、

    Garrett