This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372 -有源电桥问题?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680862/tps2372-tps2372---active-bridge-question

器件型号:TPS2372

尊敬的 E2E:

客户询问我们在 tps2372-3 (半有源电桥) 和 tps2373-4 (全有源电桥) EVM 板中所做的有源电桥电路。

第一个问题是如何在3类和4类应用中选择正确的有源电桥电路拓扑?

在半有源电桥拓扑中、我们发现 BJT 驱动  器已被移除并直接因 PoE 电压而变暗。

如果是、我们是否可以在全有源电桥拓扑中删除 BJT?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    具体取决于 PoE 设计尝试实现的整体效率。 通常、在二极管/FET 桥上使用完整 FET 桥时、效率会提高~1-2%。 到目前为止、我已经看到大多数3类应用将使用 FET/二极管电桥、而大多数4类应用将使用全 FET 电桥。

    请注意、不建议全 FET 桥在 FET/二极管桥中使用类似的驱动电路。 它过去已经过测试、当两个 FET 桥并联时、可能会出现一些元件损坏情况(与所有 PoE 设计类似)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我的 POE 主管理员。