This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842XMK-ADJEV:1至5上电后元件损坏。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679181/lm2842xmk-adjev-component-destroy-after-1-to-5-power-on

器件型号:LM2842XMK-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM2842

您好!

我们使用 LM2842已有几年没有问题,但在新的产品系列中,LM2842在几次上电后会被系统破坏:

我们提供24V 输入、5V 输出来为 Cortex M4 MPU + 4.3英寸 LCD 显示屏供电(在5V 下约为200/250mA)。

这批预生产批次从几个月开始正常工作。 现在、我们生产了第一批300块电路板、而 LM2842一个接一个地停止工作。

我们在引脚4上添加了软启动、似乎可以解决问题。  

我想了解为什么 LM2842现在就销毁了?  

感谢您的帮助、

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastien、
    这是非常不寻常的、该设备在工作数月后突然中断。
    在生产前电路板和生产中起诉的电路板之间是否有任何变化?

    查看您的原理图、如果您使用的是600mA 器件 LM2842、那么您的二极管可能不足以在启动期间处理浪涌电流。 原理图上显示的二极管的额定电流为400mA、启动期间的浪涌电流可能更高。 这可能会解释为什么在关断引脚上添加滤波器时行为更好、从而以更可控的方式启用器件。
    要验证情况是否如此、请尝试以下操作:
    使用额定电流稍高的二极管(例如800mA)、例如 MA2YD26 (数据表中推荐使用)或 PMEG6010CEH
    2.增大 C1=220nF 的值

    如果以上都不起作用、请提供您的电路板原理图和布局以供进一步查看。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、

    感谢您的快速回复。 我已经订购了新的二极管进行测试(实际上很难 找到这两个基准,我发现这一个具有与 ZHCS400相似的特性和相同的尺寸:DigiKey 的 BSR106WS-TPMMSTR。

    我将在星期五收到它们。

    此处是 LM2842周围的 PCB,以供参考:

    此致、

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastien、
    在查看上述布局后、我认为观察到的问题可能是由于布局不理想而导致的。
    以下注释:
    1.看不到输入电容器。 正确放置输入电容器(尽可能靠近 IC 引脚5和2)至关重要。 该器件将在输入端产生较大的不连续电流、如果输入旁路电容器远离器件放置、则会对器件行为/性能产生负面影响。 因此、在引脚2和5之间放置100nF 的小输入旁路电容器对于正常运行非常重要。
    2、自举电容 C1在布局上看不到、这意味着它离器件本身很远。 C1应直接放置在引脚1和6之间(二极管 D7和 IC 之间有足够的空间放置 C1)。
    将引脚6连接到二极管 D7和电感器 L1的 PCB 走线非常细。 该迹线需要承载输出电流、从视觉观察来看、它看起来不足以承载输出电流。 建议电流迹线厚度的2倍或3倍。
    4.建议移除将 D7的接地侧接地的细布线,并为此连接使用实心铜填充。
    5.建议添加更多接地过孔。

    有关参考、请参阅器件数据表第16页上的建议布局。
    www.ti.com/.../lm2842.pdf

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastien、
    由于上周此主题没有活动、我将继续并关闭它。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brani、

    感谢你的答复。
    我将沿着这个方向修改 PCB 和组件值。

    此致、
    Sebastien