This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:输入/输出电容的实际电容足够大

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679448/tps7b63-q1-enough-actual-capacitance-of-input-output-capacitor

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

使用 TPS7B63-Q1时、我想知道输入/输出电容器的足够实际电容。

在该器件的数据表中、建议的输入电容器范围为10uF-22uF、还应放置0.1uF 陶瓷旁路。 我认为这是因为实际电容可能会因直流偏置、温度、初始电容变化以及噪声频率而发生变化。 我想知道直流电时建议的实际输入和输出电容。 另一个条件如下所示:

  • 输入电压:8V-16V
  • 输出范围:4.5-5.5V
  • 输出电流:100mA
  • 温度:-40至100摄氏度

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    数据表的第9节将更详细地介绍。 如果输入电源距离 TPS7B63xx-Q1超过几英寸、则必须使用10µF μ F + 100N 陶瓷输入电容器。

    认真对待此建议。 LDO 迫切需要在输入和输出端使用适当的去耦电容器以实现稳定!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    TI 的线性稳压器数据表显示了建议的最小电容值。 您可以购买此电容器并将其与线性稳压器配合使用、它将满足数据表中的性能规格并保持稳定。 在为数据表选择最小值时、我们会考虑裕度、以考虑初始容差、直流偏置、温度等导致的有效电容

    输出电容会影响线性稳压器的稳定性。 图14 μF 了 μF 4.7 μ F 至500 μ F 范围内的输出电容器将保证稳定性。

    需要使用输入电容在线性稳压器的输入端提供已知阻抗。 输入电容器会影响动态性能、所有设计仿真都假设输入端具有最小电容。 μF 该器件的 μF μF 电容为10 μ F - 22 μ F、额外增加了0.1 μ F。

    您可以购买并使用建议的电容器值、而不必进一步评估有效电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。