This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要查找 IC 印刷代码的器件型号、上面的数字是芯片上的代码

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680593/needing-to-find-part-numbers-for-ic-printed-codes-the-number-above-is-the-code-on-the-chip

我希望识别一些 IC、以便根据芯片上的器件型号订购更换产品。 我知道我有 一个 bq24072-bq24079 (嗯、我被告知)、但不能确定是什么。 如果某些引脚不匹配、则需要一些密钥来解密芯片上的标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emmet、
    首先、如果电路板上的 IC、您需要找出顶部标记;
    第二步是参考附录1中的封装信息
    www.ti.com/.../slus937b.pdf、 并查找与 IC 上的器件标识相匹配的器件标识。 标记表示 IC、如封装信息表所示。
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 实际上、我已经阅读过该 PDF 三次、完全错过了该部分。 我将把这点标记为"已解决"、谢谢。