This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25971:BQ25971电路板

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25971, BQ24190, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678386/bq25971-bq25971-circuit-board

器件型号:BQ25971
主题中讨论的其他器件: BQ24190BQ25890

 我想知道您是否对具有集成保护功能的 BQ25971 8A 开关电容电池充电器的哪种类型的电路板有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninad、
    您能详细说明您的问题吗? 您的电子邮件中的"电路板"是否指代充电适配器?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电路板以 BQ25971为基准。 我需要一个电路板来放置在可以与我的项目配合使用的电话适配器外壳中。 我的项目是智能充电器、它可以识别手机处于100%状态、然后关闭设备的电源。 我计划将此组件连接到母 USB 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninad、
    bq25971是一款无电感充电器、不适用于具有固定输出电压的常规适配器。 我想您正在寻找一款具有电感器的常规开关充电器、例如 bq24190或 bq25890、它使用具有固定输出电压的常规适配器。 当电池充满电时、充电器将断开电池电源、这被称为终止。
    此致、
    Eric