This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:如何将 BQ33100与 BQ24640连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680695/bq33100-how-to-connect-bq33100-with-bq24640

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:bq24640

大家好、团队、

您能否就 BQ33100和 BQ24640控制连接提供一些建议?

如何连接 BQ33100 CHGLVL0/CHGLVL1引脚和 BQ24640?

2.是否可以不将 CHGLVL0/CHGLVL1引脚连接到 BQ24640?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    我将就此向您发送一封电子邮件。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David。