This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A31A1和 TPS65910A3A1之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680571/tps65910-difference-between-tps65910a31a1-and-tps65910a3a1

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

我们将 AM3358 (Z1)与 TPS65910A31A1 PMIC 搭配使用、一切都很好。 我想了解 TPS65910A31A1和 TPS65910A3A1之间的区别是什么?

当我们使用 TPS65910A3A1时、我们的定制板会随机锁定、并且在电池断开连接且 PMIC 寄存器复位之前无法恢复(即使在长按7秒后也无法恢复)。 测量了微控制器的电压、发现 VDD_MPU = 1.1、VDD_CORE = 1.1、VDDS_DDR = 0。 是否有任何解释或方法可以防止这种情况发生?

谢谢、

-苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    我在这里回复了 Randhir 的帖子、因为它有更多信息:e2e.ti.com/.../680555

    希望我们能尽快帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我想您在这里链接到了同一帖子、而不是 Randhir 的帖子。 您能否提供指向正确主题的链接?

    谢谢、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我相信我在这里找到了它: e2e.ti.com/.../680555

    谢谢、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    你是对的、我很抱歉。 我打开了两个选项卡、并复制了错误的选项卡。 我已将原始帖子更新为您提供的正确链接。