This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何增加 UCD3138的最大占空比?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680785/ucd3138-how-to-increase-the-maximum-duty-cycle-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

你好  
当我测试 UCD3138全桥硬开关开发板时、

我发现、当未施加主电源时、UCD3138的 PWM 占空比为45%。

这是设定的最大占空比吗?

如果我想将最大占空比增加到47%、固件会在哪里更改?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过将滤波器上的钳位高电平值设置为更高的值来增加最大占空比。
    但是、这一点很重要、将钳位设置为可为此 EVM 驱动的最高值。
    最大占空比实际上取决于与开关周期相比的死区时间值。 然后您通过滤波器钳位对其进行限制。
    如果您不减少死区时间、而只是将钳位增加到高电平、则可能会面临击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!