This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:轻负载条件下的工作效率?

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61253A, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679792/tps61089-operating-efficiency-at-light-load-conditions

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61253ATPS61099

您好!

我计划使用 TPS61089将单节锂离子电池的电压(3V 至4.2V 输入范围)升高到5V。

负载电流降至500mA 以下、我认为这是 TPS61089的轻负载条件、因为其输出电流为2A。

在使用  WEBENCH 创建的设计中、在大约100mA 的负载下、效率曲线上升了85%、

效率对我来说是可以接受的。

我只有几个问题;

问题1. 在轻负载条件下 TPS61089高效运行?

问题2. 如果不是、在轻负载运行时具有更高效率的升压转换器有哪些合适的替代产品?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:在1mA 等轻负载条件下、我们还能实现效率。 在 Vin=3..6V、IO=1mA 条件下、它大约为82%。       

    Q2: 您还可以使用 TPS61253A 或 TPS61099                                                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢陈海伦为您提供的宝贵建议。
    我的问题已解决。
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 请您与我们分享应用信息、我们可以通过消息进行沟通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我已向您发送了一条有关这方面的详细消息。

    再次感谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 建议您使用 TPS61089、其输出电压可高于5V/2A @ Vin=3.3V。