This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72240:SM72240 NRND 状态

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3825, MAX202, TRS202, TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722510/sm72240-sm72240-nrnd-status

器件型号:SM72240
主题中讨论的其他器件:TPS3825MAX202TRS202TRS202E

尊敬的:

 我们的客户设计 ARC 板、但我们发现某些器件为 NRND 并处于停产状态。

LMS202ECMX 已停产。

 

SM72238TD-5.0 (NRND)

 

SM72240MF-3.08 (NRND)

 

TI 器件的任何建议供我们参考。

 

如有、请告知我。

 

谢谢、

 

此致、

 

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    由于 这是一个电压监控器(复位 IC)、我的小组可以帮助您找到 SN72240MF 的合适替代器件。 我建议使用 TPS3825作为类似器件。 该器件具有所有相同的功能和附加的互补输出。

    对于 SM72238TD、这是一个电压稳压器、因此我相信 LDO 组是您要联系的人员。 您还可以使用 LDO 参数搜索功能输入器件所需的参数: http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html 

    LMS202ECM 是收发器、因此我认为您可以从 TRS202、TRS202E 或 MAX202开始

    如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael