大家好、
我还有关于 BQ24617并联的其他问题。
按照 TI 关于设置 ISET1/ISET2引脚阈值的说明,我进行了设置并工作正常。
但是、当我尝试将 I 端接降低到100mA 以下时、结果出错:
- EVB 上的 R16设置为750欧姆
- 测量的 Viset2 = 23.4mV
- 实际 I precharge 测量值为100mA (R18上为1mV)、而不是预期的24mA
我确实需要 TI 关于电流失配的建议吗?
我进行了更多测试、I 端接0.05A 时为否(不同的 R16)。
现在、它在远低于它~ 20-30 mA 的值处停止。 我测量 R18上的分流电压。 我的停止充电指示是 STAT2状态、如下所示:
我没有机会再次检查预充电电流行为。
我的电流不匹配问题是否可能是由电池技术使用不当导致的–电压过低? 连接我的电池规格。
e2e.ti.com/.../LTO1650-700mAh-2.4V.pdfe2e.ti.com/.../HTC1865_2D00_1300-_2800_005_2900_-hunan-htc.pdf
期待您的善意回应、提前感谢。
最好的爬梯
Shai