This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:电流不匹配问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720432/bq24617-current-mismatch-problems

器件型号:BQ24617

大家好、

我还有关于 BQ24617并联的其他问题。

按照 TI 关于设置 ISET1/ISET2引脚阈值的说明,我进行了设置并工作正常。

但是、当我尝试将 I 端接降低到100mA 以下时、结果出错:

  • EVB 上的 R16设置为750欧姆

  • 测量的 Viset2 = 23.4mV  
  • 实际 I precharge 测量值为100mA (R18上为1mV)、而不是预期的24mA

 

我确实需要 TI 关于电流失配的建议吗?

我进行了更多测试、I 端接0.05A 时为否(不同的 R16)。

现在、它在远低于它~ 20-30 mA 的值处停止。 我测量 R18上的分流电压。 我的停止充电指示是 STAT2状态、如下所示:

我没有机会再次检查预充电电流行为。

我的电流不匹配问题是否可能是由电池技术使用不当导致的–电压过低? 连接我的电池规格。

e2e.ti.com/.../LTO1650-700mAh-2.4V.pdfe2e.ti.com/.../HTC1865_2D00_1300-_2800_005_2900_-hunan-htc.pdf

期待您的善意回应、提前感谢。

最好的爬梯

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    根据第9.3.5节的规定、最小预充电和终止电流实际上被钳制在大约125mA、具体取决于您使用的感测电阻(典型值10m Ω)。 这说明了观察到的100mA 电流。 您能否详细介绍如何观察到低于此最小电流阈值的终止电流的设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、感谢您的回答。

    实际上、它非常简单–我将 R16更改为1.5K Ω、然后通过测量 R18上的 Vshunt 在充电器停止充电时观察到(STAT2打开、STAT1关闭)。

    我达到的值大约为0.3mV–这相当于30mA。 请说明这一点。

    此外、如果我将 Rsense 值更改为20m Ω 而不是10m Ω、那么它对 I pre-charge 的理论最小钳位值有何影响?

    谢谢、此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    SRP 和 SRN 上的1.25mV 差分电压是充电器进入非同步模式并终止充电之前的阈值、这意味着对于10m Ω 电阻器、终端电流将为125mA。 更改感应电阻器是降低端接阈值的一种方法、20m Ω 会将阈值降至62.5mA、因为该电流对应于 SRP、SRN 上的1.25mV 电压。 在 DCM 模式下、电感器电流将稍微变为负值、并且是非连续的。 由于 SRP SRN 电压与该电流对应、因此您可能会看到电感器电流周期中的平均电压。 终止时 SRP SRN 的范围捕获将显示更多信息。
    如果将感应电阻器更改为20m Ω、请记住 CHG_OCP 比较器(V (SRP-SRN)< 160%(IBAT_REG)、并将电感器值更改为更高的电感器值以减少纹波。