请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 大家好、
我的客户拥有 bq24105-Q1数据表、其中显示了"示例电路板布局"和"示例模板设计"、如下所示。
这些与网络中的当前数据表不同。 
1)
您能告诉我更新的背景吗?
2)
如果我的客户使用其数据表(如上)进行设计、是否存在任何问题?
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户拥有 bq24105-Q1数据表、其中显示了"示例电路板布局"和"示例模板设计"、如下所示。
这些与网络中的当前数据表不同。 
1)
您能告诉我更新的背景吗?
2)
如果我的客户使用其数据表(如上)进行设计、是否存在任何问题?
此致、
雅丽塔/日本地区
e2e.ti.com/.../bq24105_2D00_q1.pdf
感谢您的支持。
我随附了您的数据表。
此致、
雅丽塔