This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:详细规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680956/lm317-detail-specification

器件型号:LM317

尊敬的团队:

我是否可以知道 LM317的以下规格是否可用? 我看到数据表中没有显示它。 谢谢。

压降电压与输出电流间的关系

2.静态电流

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen、

    查看 LM317-N 数据表的图4、了解压降电压与输出电流性能之间的关系。

    LM317在一般意义上没有静态电流。 必须流经最小负载电流以保持稳定。 这在 LM317-N 数据表的第8.1节中有详细说明

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    那么、LM317静态电流规格没有相关规格?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    LM317是一种旧设计、仅限稳压器。 它甚至不是低压降输出稳压器(LDO)。 如您在数据表中所见、最小输入电压-输出电压需要至少为3V。 这就是我们不关心压降的原因、因为您需要具有3V 的最小裕度。

    对于静态规格、该器件确实需要3.5mA 的最小负载。 它不能在没有负载的情况下进行调节。 静态电流通常是在零负载或小负载条件下定义和推测的。 它不适用于 LM317。

    此致、
    Jason Song