This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:当 SHDN 引脚下拉时、Vout 看起来与 Vin 成正比。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680165/tl1963a-vout-seems-proportional-to-vin-when-shdn-pin-pulled-down

器件型号:TL1963A

这是 一篇与 https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/591923类似的文章。 但这篇文章的三个可能答案不适用于我的设计。

我的设计中包含 TL1963AKTTR、默认情况下、SHDN 引脚 通过10k 电阻下拉至接地。 我在 Vout 轨上有470uF 输出电容器、但它未连接到负载。

当输入电压为8V 时、输出电压 约为0.2V、当输入电压为18V 时、输出电压为~3.6V。  另一个测试注意事项是、当 SHDN 引脚被下拉且 Vin 设置为18V 时、我使用一个用示波器监控 Vout 的高频扬声器短接输出电容。 输出电压缓慢(以秒为单位)增加至~3.6V。

当 SHDN 被下拉时、我预计 Vout 轨上的电压为0V。 如果我错过了一些东西、请告诉我。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    您是否会帮助澄清以下问题?

    由于您使用的是此器件的可调节版本、电阻分压器的值是多少?
    2."我的输出电容器在 Vout 轨上有470uF、但它未连接到负载。" 如果输出电容器未连接、这意味着什么?
    3.您能否提供输出电容器的器件型号?
    4. LDO 的输出端是否有负载?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason -

    1.感测的输出电压为30.9k,感测到 GND 为3.01k。
    2. SHND 引脚为低电平时负载关闭。 470uF 位于输出电压轨上。
    Eeh-ZK1E471P
    4.输出负载关闭。 (空载)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    如果您将/SHDN 引脚直接连接到 GND、会发生什么情况?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    Vout 电压似乎是由于关断期间通过 SHND 从 Vout 引脚泄漏电流造成的。 当输出端具有34k 欧姆的电阻负载时、当泄漏电流为100uA 时、它会将 Vout 引脚电压推至几伏。

    我建议减小电阻器的尺寸。 例如、将30.9K 更改为3.09K、将3.01K 更改为301。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason -
    SHND 为低电平有效、我不知道如何从 SHND (=GND)引脚获取泄漏电流。 同样、当 LDO 处于关断模式、输入电压为17V 时、我的设置中的电流消耗约为250uA。 我将使用命令电阻器值再次进行测试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    在您的第一篇帖子中、您写道:"...通过10k 电阻器将 SHDN 引脚下拉至接地。"

    这意味着什么? 10k 电阻器是否为上拉电阻器? 或者、是否有一个10k 电阻器从 SHDN 引脚安装到 GND?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai -

    我在 SHDN 引脚与 GND 之间有一个10k 电阻器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    将 SHDN 引脚直接连接到 GND、然后再次检查。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、

    当器件处于关断模式时、内部导通元件关闭、关闭并不意味着从 Vout 引脚流出的电流为零。 Vout 引脚的泄漏电流可能会找到一条接地路径、这会将 Vout 拉至略高于接地的电压。 如果这是由于泄漏造成的、减小电阻分压器的值应使关断时的 Vout 读数更小。 我们正努力逐一排除所有可能性。

    此致、
    Jason Song