This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40z50EVM-560

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680542/bq40z50evm-561-bq40z50evm-560

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: EV2400

我正在使用 BQ40Z50EVM-561评估 LiPFO (2S2P)电池配置、 计划在应用中使用 bq40ia z50-R1电量监测计。

使用 ev2400通过 USB 电缆和 SMB 与 EVM560通信。

EV2400上的三个 LED (USB、COMM、VOLTEN)亮起。

2S2P 连接到电池1和电池2、电池3和4将按照建议短接至电池2+。

按下 S1 (唤醒)并测量1N 和 PACK+寄存器6.66 VDC (2节电池)之间的电压

此 bq40z50EVM-560是否有故障排除指南? 或者有人建议通过此初始步骤快速开始?

激活电池管理软件、  选择 Guage、然后选择器件"bq40z50r1"、以下内容将返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newpath、您好!

    您是否已经浏览过 EVM 用户指南?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    我已经解决了校准问题、只是想让您知道。