This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680807/ldo

在我们的产品中、输入电压为5V 直流、我们希望输出为3.3V 和1.5A、因此请从大型产品级中推荐正确的 LDO。

我们的产品是与医疗相关的产品,因此根据 FDA、CE、EMI、EMC 标准,请推荐一款具有成本效益的完美解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    您是否曾尝试使用 TI 的 LDO 搜索工具? 您可以键入输入电压、输出电压和电流负载。 该工具将列出具有您的滤波器条件的所有可用 LDO。 根据您的搜索条件、系统返回到大约30个不同的 tLDO。 您是否有任何封装首选项? 您可以使用我的搜索参数缩小搜索结果的范围。 以下是可打开搜索工具的链接:
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Jason Song