This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:电气连接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681105/bq24650evm-639-electrical-connections

器件型号:BQ24650EVM-639

大家好、我将此充电控制器与太阳能电池结合使用、为2节锂聚合物电池充电、对所有连接都有几个问题

1) 1)对于 J1、我假设太阳能阵列的正极端连接到 Vin 端口、负极端连接到 PGND?  

2) 2)对于 J2、Vsystem 端口是否连接到锂聚合物电池的正端口、Vout 是否连接到负端口、PGND 是否仅接地? 我们没有将 TS 端口用于我们的应用。  

3) 3)我替换了 R6、以便输出电流输出为5A、而出厂设置为2A。 在手册中、它说我需要更换 L1、但也说 L1的额定电流为7A、所以我仍然需要更换电感器吗?  

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于第1条,是的。
    关于2、VSYS 将连接到您拥有的任何系统负载。 VOUT 应连接到电池的正极端子、电池的负极端子可连接到 PGND。 请参阅 EVM 用户指南以获取参考。
    关于3、请参阅数据表。 当 bq2461x 的 LC 谐振频率 fo 约为12kHz 至17kHz 时、就会实现最佳稳定性。 请使用表4中的值以获得最佳性能。