This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:如何从任何降压转换器产生双电源(非隔离式 Flybuck 转换器)。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10088, TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721981/tps54360-how-to-creat-dual-power-from-non-isolated-flybuck-may-be-from-any-buck

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件:PMP10088TIDA-00199

您好!

我的问题与 PMP10088 参考设计有关。 我想通过此参考设计生成+-15和+-7.5伏的偏置运算放大器。 但在数据表中无法获得有关如何创建此 Flybuck 或任何拓扑的大量信息。

您能建议我如何设计这样的电源吗?

此致

Vishal Kakade

研发工程师

逻辑成果技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    我们有很多有关如何设计 Fly-Buck 的好内容。 这里有一些(123)、但您可以在 Google 或 TI.com 上搜索更多内容。

    不过、一般而言、您可以添加更多绕组以获得更多输出电压。 我已经看到多达4个隔离式输出(例如 TIDA-00199)的成功。 只需添加更多绕组。 或者、您也可以使用+30VOUT 和+15VOUT、然后根据您的规格在次级侧将它们一分为二。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    TI 是否有任何双路输出稳压器(+-15、+-7.5)?  偏置的应用? 请建议一些器件型号。 因为我不想为正负电源轨使用两个不同的稳压器。

    此致

    Vishal kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    这是一个 有关分离电源的好帖子、它有一些器件型号。

    Sam