我想了解在列出的条件下 IC 的 EQ 引脚的相关信息。
- VIO、VP 和 VDIG 引脚由外部电源供电、让我们假设在关断模式下有外部电源、这些引脚电压为0V。 因此 、BQ76PL455A 未通电、只有 Vsense 引脚处于活动状态。
- TOP 引脚通过100K 电阻连接到 GND。
- NPNB 引脚悬空。
-使用 NMOS 建立无源平衡电路。
在这些条件下、EQ-(n)引脚是否 稳定地连接到 Vsense (n-1)引脚? 连接电阻值是多少? 此外、生产后的无源平衡寄存器空闲值是多少?
我不确定这些主题。 因为、数据表中有两种不同的 PMOS 和 NMOS 应用、并且没有任何有关 EQ 引脚的详细信息。 (第111页)
在我看来、对于 PMOS 应用、EQ (n)引脚必须连接到处于空闲状态的 Vsense (n)引脚。 因此、EQ 引脚在生产后的空闲状态对于我使用哪种类型的 MOSFET 来说太重要了。
请耐心等待您的答复。