This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:浪涌测试

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680781/tps92515-q1-surge-test

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的所有人:

我的客户必须执行浪涌测试。

但是、我认为该器件将会损坏、因为该器件的绝对最大速率为45V。

我的理解是错误的吗?

此外、您能否告诉我如何针对这种激增采取措施?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    HV 版本的 ABS 最大值为65V。 但是、在超出绝对最大值的任何情况下都可能发生损坏、因此需要抑制80V 瞬态。 最常见的方法是在器件输入端使用 TVS 将 VIN 钳制在65V 或更低。

    此致、

    克林特