This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610的 TD 和 FD 问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680868/bq28z610-the-td-and-fd-question-for-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

大家好、

客户使用 BQ28Z610。 他 的电池容量为3000。 TD 设置为3000mV、FD 设置为2800mV。  

但 在电池放电期间、当单节电池电压为3.3V 时、电池将达到 FD 和 TD。

然后计算出的容量约为2500。 您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,您好!
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TD 和 FD 可通过电压或 RSOC 进行设置。 这取决于他使用的是什么。 在 SOC 标志配置 A 和 B 中正确配置通道。检查 TDSETV 和 TDCLEARV 并取消选中 TDSETRSOC 和 TDCLEARRSOC。 同样、选中 FDSETV 和 FDCLEARV、并取消选中 FDSETRSOC 和 FDCLEARRSOC。