This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:高温期间 CHG/引脚状态(&G);45度

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679559/bq24090-chg-pin-status-during-high-temperture-45-degree

器件型号:BQ24090

您好!

从 Bq24090中列出的表1中、  在首次插入适配器时、 如果 电池未充满电、即使 电池温度高于 45摄氏度、CHG/引脚也将始终保持低电平。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    此行为听起来正确、对于其他器件而言也是如此。  我们将再次检查该实验、并在今天晚些时候向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是在实验中检查、这是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    感谢您的测试结果!
    这意味着没有任何冷/热温度问题的迹象、对吗? 如果不是 如何指示发生的热问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ken
    "这意味着没有任何冷/热温度问题的迹象、对吗?" --条例草案 J-是的
    “如何指示发生了热问题?”--Bill J--IT 不会指示热问题。