This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754的问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680847/tps23754-question-for-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP11254PMP8812

大家好、团队成员

  我对 TPS23754有一些疑问,

(1)在 TPS23754的电子特性页面中,VC UVLO 为15V,

   但在工作条件下,VC 为12V,变压器的偏置线圈为12V,

   我不知道 “UVLO”的意思,为什么工作电压 可以低于“UVLO”?

(2)在 slvrb41b.pdf 中,由于反激式变压器太贵,

   即使 组件总数较小、此总 BOM 与 slv驱动 程序4c 原理图相比也太大。

  您是否在 slverb41b 结构上使用其他替代材料?

  或者、请在 slvrb41b 中向我们提供第1个和第2个电感和匝数比范围、以便我们进行搜索。

(3)您是否有有关计算和选择 TPS32754的第1个和第2个电感以及匝数比的文档?

   我对计算它很感兴趣。

 非常感谢。

e2e.ti.com/.../slvu304c.pdf

e2e.ti.com/.../slvrb41b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    1. VC UVLO 是内部启动稳压器完成偏置绕组电容充电并启动 PWM 开关的电压。 然后、偏置绕组将斜升至12V 并为 VC 引脚供电。 数据表的图24更详细地描述了此启动。

    2.我们在过去的设计中用于12V/25W 的其他反激式变压器是 PMP8812中的 POE300F-12L 和 PMP11254中的7491195112。
    http://www.ti.com/tool/PMP8812
    www.ti.com/.../pmp11254

    3.典型的反激式设计将对匝数比和初级电感感兴趣。 我建议阅读以下应用、详细了解如何设计二极管整流反激式转换器。
    www.ti.com/.../slva305c.pdf