This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:原理图和 BOM 之间存在差异

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677289/lmg1020evm-006-discrepancy-between-schematic-and-bom

器件型号:LMG1020EVM-006

您好、支持团队、

LMG1020EVM-006的原理图和 BOM 之间似乎存在一些差异。
此处提供了 EVM 用户指南。
www.tij.co.jp/.../snou150.pdf

原理图:第6页
BOM:第13页

例如:
- BOM 中未介绍原理图中的 C2
原理图中的 C3为0.01uF、但 BOM 中为1uF
原理图中的 C10为2.2uF、但 BOM 中为0.1uF
原理图中的 C11为20pF、但 BOM 中为0.1uF


您可以先检查一下、然后再修改一下吗?

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaizawa、

    很抱歉造成混淆。 请参阅 EVM 用户指南以了解正确的数据。 我们将很快更新 BOM。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    user guid (SNOU150)中的 EVM 电路板图似乎不正确。
    www.tij.co.jp/.../snou150.pdf
    -第7页、图3
    -第9页、图5
    -第12页、图10和图11

    请验证这些图和实际 EVM、然后更正用户指南

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaizawa 您好!

    您能否具体说明用户指南中的错误内容?

    谢谢、此致、