This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:LM8365延迟时间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8365, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679880/lm8365-lm8365-delay-time

器件型号:LM8365
主题中讨论的其他器件: TPS3890

尊敬的 TI 团队:

我想使用 LM8365提供复位延迟。

我们需要的延迟时间是3秒。

如果数据表中的1uF 电容、则表示为1.2秒。

您能告诉我电容器的值以提供3秒的延迟时间吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    从数据表的图12中、您可以推断出:2µ2

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    让我再问一个问题。

    您能否找到延迟时间的最小/最大范围、如下所示? 下图显示了已使用的 IC 部件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    我想建议的范围是数据表图12所示的范围。

    延迟时间的精度可通过延迟电阻 RD 的精度进行估算。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小/最大范围取决于内部电流源精度、电容器充电的电压阈值精度以及电容器容差。 有关电流源精度的信息有限、我们仅提供特定标称电容值的范围。 使用图12、您可以看到不同电容值对应的典型延迟。

    如果您需要精密计时电压监控器、请参阅 TPS3890

    Michael