This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:IC TPS3803G15的 Tjmax

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680631/tps3803-tjmax-for-ic-tps3803g15

器件型号:TPS3803

你(们)好

有人知道 IC TPS3803G15的 Tjmax 是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    DCK 封装的结至环境热阻约为240K/W。 Ta=85°C 时的最大值为167mW、因此结温约为125°C 这应该是最高结温。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    由于这些器件功耗相当低、因此可以假设 Ta = Tj = 125C。

    Michael