This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ77915:bq77915

Guru**** 2545130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719414/linux-bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

工具/软件:Linux

各位专家,您好:

           当我们验证 bq79915 EVM 板时,我们发现电池平衡行为与数据表不同,您能帮助检查和响应吗?

           根据数据表说明、电池平衡工作条件如下:

          OV 触发器

          2.VCBTH -VCBTL >100mV  

          条件1没有问题、但条件2有一些问题  

          (1)我们将每个组电压设置为高于3.8V、当我们将 Vcell 5电压更改为3.9V->4.0V->4.1V 时、平衡功能无法工作。

          (2)我们将每组电压设置 为高于3.8V、当我们将 Vcell 5电压更改为3.9V 时、还会增加充电电流100mA ->无法正常工作

                                                  当我们将 Vcell 5电压更改为4.0V 时、也会增加充电电流100mA ->无法正常工作

                                                  当我们将 Vcell 5电压更改为4.0V 时、也会增加充电电流200mA ->可以正常工作  

          似乎测试结果与数据表说明不同。

          您能否帮助检查条件2电池平衡工作的真实行为?  

          谢谢~

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    我认为我看到了您的问题。 在100mA 充电电流下、感测电阻两端的电压为1.5mV。 这不足以满足充电状态比较器的要求。 在200mA 时、满足此条件、电池平衡可以开始。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matt:
    感谢您的回答。
    根据您的回答,我可以得出如下结论:
    1. OV 触发->它可以在休息模式下工作。
    2.VCBTH -VCBTL >100mV ->它应在工作模式下工作、充电电流应满足充电鉴定阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt:

           感谢您的回答。

            下面的项目是我在 bq79915 EVM 板中的测试结果。

            即使某些条件符合充电阈值,它也似乎有所不同,您能帮助检查一下吗?    

            附件是我的测试视频。    

    (1)     VCBTH-VCBTL > 100mV、充电电流为200mA ->、不起作用。

    (2)     VCBTH-VCBTL > 200mV 且充电电流为200mA->、它将起作用。

    (3)     VCBTH-VCBTL > 100mV、充电电流为450mA、工作正常

    e2e.ti.com/.../Balancing-test-1_5F00_100mV-450mA-.mp4e2e.ti.com/.../Balancing-test-2_5F00_100mV_5F00_200mV_5F00_200mA.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    我将对此进行检查、并在明天返回给您。 很抱歉耽误你的时间。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    我想我知道、在将一节电池设置为3.91V 的情况下、您为什么不会看到平衡被激活。 我认为您可能还需要将其中一个电压设置为低于3.8V、以便开始平衡。 我随附了一些幻灯片、其中更详细地介绍了平衡操作。 我认为一个电池需要高于 VCBTH、而另一个电池需要低于 VCBTL。 这是因为当一个电芯上升到高于 VCBTH 时、VCBTH 和 VCBTL 都变化了100mV。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0576.bq77915_2D00_Cell_2D00_Balancing.pdf

    此致、

    Matt

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt:

           感谢您的回答和文档。

            在数据表中、电池平衡仅启动电池电压超过3.8V、如果我调节电压低于3.8V、则不符合数据表说明。 请帮助检查此项...

            数据表说明(第20页)-> VSTART 设置为3.8V、因此、仅当单节电池的电压超过3.8V 时才开始电池平衡  

            2、今天我看到 更新的数据表、表2 (第13页)提到 vstart 为3.5V 和3.8V、为什么有两个 Vstart? 哪一个是正确的电池平衡 vstart 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    我知道电池平衡要求有点令人困惑。 电池平衡启动并不意味着所有单个电池电压都高于3.8V。 让我解释一下可能有帮助的2个案例:

    情况1)如果平衡窗口为3.8V-3.9V、其中一节电池设置为高于3.9V、而所有其他电池都在窗口内、则窗口将向上移动(达到3.9 - 4.0V)、不会发生平衡。
    情况2)如果一节电池在另一节电池超过3.9V 时低于3.8V、则会发生平衡。 一旦所有电芯均高于3.8V、窗口将向上移动。

    关于数据表、器件的不同版本有多种选项(可在生产中设置参数)。 器件比较表涵盖了这些内容。 但是、器件比较表中缺少 VStart 电压。 我们将在下一版数据表中对此进行更正。 发布的器件(bq7791500)的 VStart 为3.8V。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matt:
    感谢您的回答
    是否可以帮助准确列出单元格窗口条件? 单元格窗口如何向上移动? 为什么单元格窗口向上移动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    电池平衡仅在充电期间发生。 由于电池电压将不断增加、因此电池窗口应向上移动以跟踪电池电压的上升情况。 窗口以100mV 为步长向上移动。

    当所有电池电压都大于 VCBTL 并且 一个或多个电池电压升至 VCBTH 以上时、窗口会向上移动。 这种情况下不需要电池平衡、因为电池电压之间的间隔不是太远。

    如果在任何电池高于 VCBTH 时有电压低于 VCBTL 的电池、则会发生平衡。 具有较低电压的电池需要赶上电压、而具有高电压的电池需要减慢速度、以便电池电压不会太分散。  

    我希望这有道理、

    Matt