This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:使用更大值的感应电阻器提高精度、适用于低电流应用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681058/bq27510-improving-accuracy-with-larger-value-sense-resistor-for-low-current-applications

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

我正在设计中使用 bq27510-G2和即将使用的 bq27510-G3。 由于我的最大电流消耗为3A、我是否可以使用更大的值(0.040欧姆)感应电阻器代替我的应用中推荐的0.005欧姆至0.020欧姆感应电阻器来提高精度的问题已经出现。

与推荐的0.010欧姆电阻器相比、使用此较大值(0.039欧姆)的电阻器是否会显著提高电量监测计精度?

我已经注意到、bqEASY 允许我为感应电阻器输入值、以生成我的电池配置文件、但 BQSTUDIO 不会。

bqSTUDIO 是否"学习"了感测电阻值?

bqSTUDIO 的感测电阻是否应为0.010欧姆、以创建合适的系统配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    答案是否定的,不需要使用较大的感应。 3A 的值范围内、使用监测计的5m Ω 检测可以正常工作。
    谢谢
    Onyx