This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电池组泄漏检测

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679607/bq78pl116-battery-pack-leaking-detection

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD

你(们)好。

我正在使用 BQ78PL116生产电池组、有几个关于电池泄漏的投诉。

已知的坏电池将在1周后出现压降、想知道是否有任何方法可以检查测试仪是否存在电池泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:
    我不清楚您是否有电池自放电、PCB 上是否有泄漏或电路损坏。
    在电路板测试中、您可以测量进入电路板的电流。 这样、您就会有已知良好的板将组装在一起。 请遵循有关连接顺序的建议、以避免 bq78PL116系统出现任何损坏或上电问题。 如果 PCB 上存在泄漏、则可能需要进行一些分析、以找到电流路径并实施一些措施来避免此问题、在测试或其他方面进行额外的清洁或电压限制。
    如果是电池的自放电测试、则唯一需要注意的是电池会在一段时间后重新测试。 您可能会向您的电池供应商咨询其他想法。 您可以在以后检查电池组组件、这将检查电池和电路、但这会占用更多的组装投资。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我确实发送了坏 IC 进行故障分析、供应商的建议与您提到的一样、按照顺序为电路板加电。 我现在的问题是、如何阻止泄漏电芯从我的生产中停止? 我可以检查任何参数吗? 我注意到电池平衡指示器良好、但是否有任何命令可查询该指示器而不是使用 bqwizard?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:
    这是一个困难的问题。 bq78PL116的电路没有可用于电流检测的输入电阻器。 该器件不测量其输入电流。 无论损耗是在电路板上还是在电池中、bq78PL116都没有趋势监控器。 如您所示、平衡可能是问题的良好指示。 通过观察电池状态寄存器和电压随时间变化的情况、可以通过通信路径进行监控。
    任何 SMB 主机都应能够读取监测计寄存器、因此不需要 bqWizard。