This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:TPS737的 EN 电压范围

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680799/tps737-the-en-voltage-range-of-tps737

器件型号:TPS737

尊敬的团队

我们可以发现 EN 引脚电压范围绝对最大值为-0.3 - 6V、因此如果应用的输入电压为3.3V、输出电压为5V、这是否会成为问题?

客户使用5V 来控制使能、而输入电压电源为3.3V。

感谢你的帮助。

沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    EC 表建议使能高电平最大值不超过 Vin。 我在测试板上安装了 TPS737、并验证该器件在 Ven = 5V 和 Vin = 3.3V 下运行

    客户可以在5V 上使用分压器、以使 TPS737保持在建议的条件下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。