This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:设计 Vout=5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722317/tps23754-design-vout-5v

器件型号:TPS23754

你(们)好

新项目要为 TPS23754PWPR 器件设计5V 的输出电压、请提供相关的参考设计和变压器规格、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu。

    您是否搜索过我们的在线 TI 参考设计产品系列? 在本例中、我认为以下设计会有所帮助-> http://www.ti.com/tool/PMP6672

    其特性包括:
    *高效率(90%)、仅转换器的效率为92%
    输出为5A 时为5V
    *具有同步整流器的隔离式反激
    *使用 TPS23754高功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器
    *能够接受来自 AUX 源(如适配器)的电源
    *此电路设计经过全面功能测试、推荐用于新设计

    请给它一个评论并告诉我们它是否起作用。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、