This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220_电量监测计编程和电池配置文件不匹配问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681019/bq27220-bq27220_fuel-gauge-programming-and-battery-profile-mismatch-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、

 我们在设计中使用了 BQ27220。 我们共享了恒 定电流为0.270A 的电池放电曲线。 生成 并共享黄金映像文件。

 我们在 BQ27220电量监测计中加载了黄金映像文件。 在电量监测计中加载代码后、我们再次获取了放电曲线、

 它的放电从100%逐渐增加到58%。 但是、58%突然变成7%。  在该7%至1%之后、它以线性方式下降并被关闭。
 
 请检查日志文件并提供您的反馈、以及我们希望在寄存器详细信息中修改的任何详细信息。

 注意:要获得电池电量百分比,我们将在电量监测计中读取 RSOC 寄存器。

 请检查随附的文件并提供解决方案。

此致、

Selvakumar Se2e.ti.com/.../tishare.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Selva

    当您说 TI 生成了 golden 文件时、您能否指定您正在处理的人员?

    您的 cedv 参数下降到7%、这意味着您没有正确配置 cedv 参数。 您是否遵循了 gpccedv 工具中概述的步骤?

    谢谢

    Onyx