This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:针对高充电/放电率应用的电量监测计设计配置(&quot)的澄清说明;

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679762/bq78350-r1-clarification-on-gauge-design-configurations-for-high-charge-discharge-rate-applications

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在大多数人在幻灯片4上提到的用于调节电流的演示中、它显示了一个使用调节来支持48A 放电电流的示例。


"我们可以通过电流校准来欺骗监测计:对于5 m Ω Rsense、如果我们在实际电流为4A 时进行校准、我们可以使用值2A 进行校准、这样 CC 增益和 CC Delta 将变为10 m Ω。 现在、我们的校准比为50%"

1) 1)对于此示例、此过程要求您使用4A 负载、在 bqstudio 中、我们将输入 -2000mA (2A 放电)、然后单击 Calibrate current (校准电流)。 对吗?
2) 2)完成此操作后、我们会转到数据存储器并更改 CC 增益和容量增益10 m Ω 吗? 或者它会自动变化吗?
3) 3)如果我连接负载、 "Registers"选项卡中显示的电流/平均电流是否显示实际电流或电流的一半?

我提出这一问题是因为如果我将 CC 增益保持不变、那么电流读数是我应该看到的实际电流的一半。 如果我将 CC 增益加倍、读数与我应该看到的电流匹配、


日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    您所指的是哪种演示文稿?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "适用于高充电/放电率应用的监测计设计配置" Thomas Cosby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    1.听起来不错
    2.校准将自动更改数据闪存值。 如果您打开数据存储器选项卡、您应该会看到它已更改。
    3.连接负载时,压力表应报告1/2的电流。 您和您的附加系统必须知道它是缩放的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、WM5295。
    还有几个问题:

    1) 1)为什么我们必须输入实际加载器件的电流的一半? 为什么不输入实际电流、然后将 CC 增益乘以2?

    例如:
    我绘制4A 的实际电流并将其校准为2A、或者我绘制2A 并校准为2A、然后将 CC 增益值从1m Ω 更改为2m Ω、两者之间有何区别?

    2) 2)它是分辨率/精度吗? 如果是这种情况、我应该更好地在明显更高的电流(而不是2A 或4A)下进行校准、因为我的应用的负载在10安培内?

    2B)后续问题到:我是否可以使用电池校准电流、因为我们没有可用的电源来输出这么大的电流?

    3) 3)当我进行缩放时、我应该相对于 SCD 限制进行缩放? 例如、如果我想将 SCD 设置为125A、我是否对125A/32A 进行缩放/校准= 3.9舍入到4倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    1.如果您只是更改校准值,则您不会进行校准,而只是进行缩放。 如果您对其进行校准、则可能会计算出1.99与您分配的2相比。
    2A。 是的、分辨率是固定的、通过缩放、您将获得更清晰的分辨率。 CC 被认为是线性的、因此校准不需要大电流。 当您调节电压时、您可能希望增加一些电流、但不需要接近最大电流。
    2b. 是的、您可以使用电池作为电流源进行校准。
    3. bq769x0监控器在 SENSE 输入上对 mV 做出响应。 其电流基于感应电阻器和从监测计参数加载的阈值、但不基于监测计中的电流校准。 ASCD 和 AOLD 不会进行缩放、因为它们是物理阈值。 由于 OCD 和 OCC 基于校准电流、因此它们会进行缩放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我理解1和2。 关于3:您说我应该将校准基于 OCD 吗? 因此、如果我的 OCD 限值为90A、那么我需要按比例调整3、以便我的器件可以"看到"放电电流90A (即使它实际上会认为是30A)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    没错。 电量监测计中的电流应保持在32767以下、因此如果您具有90A、则可以按1/3的比例缩放、以便电量监测计在30A 时看到该值。 您可以使用3A 作为1A 或6A 作为2A 或某种类似比率进行校准。 您的 OCD 保护设置为30A。
    您的 AOLD 是一个固定值。 如果使用1m Ω 的感应电阻器、则90A 将为90mV。 bq769x0的最大 OCD 设置为100mV、标称值为90mV。 请务必考虑容差以及您的90A 是必须通过还是必须跳闸条件。 例如、bq769x0 OCD 检测具有2.5mV 的最大偏移和10%的最大标度误差。 您的感应电阻器将具有一些容差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、WM。 我感谢所有的帮助。 许多有用的信息。