This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:VCOMP 电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680757/lm3481-vcomp-voltage

器件型号:LM3481

你好。 应用团队、

请告诉我以下两个问题。

Q1:在数据表中、Vcomp 电压指定如下。

   此参数意味着什么?

Q2:6.7中的图3典型特性显示了 VCOMP 电压与负载电流间的关系。

我假设该葡萄 来自特定 LM3481应用和上稳定条件下 VFB=VREF (1.275v)的实际特性。  在该图中、无负载时 VCOM 电压超过1、3V、远高于上表中与 Q1相关的1V_Typical。      是什么 导致1V 和>1.3V 的差异?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 应用团队、

    我更正了我的查询。
    请告诉我以下两个问题。

    Q1:在 LM3481数据表第5页的6.6电气特性表中,VCOMP 电压在 VFB=1.275V 条件下被指定为1V_TYP。 此参数意味着什么?

    Q2:数据表上的图3,第8页显示了“VCOMP 与负载电流”的特性。 我假设该图3来自特定 LM3481应用上 VFB=VREF (1.275v)的稳定条件下的实际特性。 在图3中、VCOMP 电压在无负载至1A 负载范围内为1.3V 至1.5V、远高于与 Q1相关的规格表中指定的1V_TYP。
    为什么图3上的 VCOMP 显示大约1.3V-1.5v 高于1V?
    是什么导致了1V 和1.3-1.5v 的差异?

    此致、
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:我相信数据表编写器的目的是说、当 VFB 到 VREF (1.275V)时、VCOMP 不是钳位的、而是处于工作范围内。 请注意、COMP 引脚具有最小和最大电平钳位、典型值为2.7V 时、最小值约为0.6V、最大值约为0.6V。

    A2:LM3481基于峰值电流模式控制、COMP 电压等效于感测到的峰值电流电压。 因此、更高的负载会导致更高的峰值电流、而闭环运行必须产生更高的 COMP 电压才能允许电流。

    希望这些信息能得到澄清。